MFR9440403-03

外形说明

正面

前面板具有 LCD 显示屏以及以下指示灯和控件:

A

LED 指示灯(其他来源)

B

菜单选择按钮

C

校准指示灯根据能量更新速率闪烁

D

LCD

电能

电压线指示器(L1、L2、L3),指示相线何时接通。

背面

数字测量仪的背面以及以下指示灯和控件:

  • 六个电流端子,每相一进一出

  • 四个电压端子,用于三相和零线

  • 两个控制电源端子

  • RS-485 通讯端口的两个端子

  • 用于其他来源的两个端子

F

电压输入

G

控制电源

H

继电器 (PM1230H)

I

安装卡榫

J

RS-485

K

其他来源(例如发电机组)

L

电流输入

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?