MFR9440403-03

概述

您可通过测量仪的 RS‑485 通讯端口配置测量仪的设置参数。

测量仪出厂时已配置默认的 RS‑485 通讯端口设置。将测量仪连接到 RS‑485 网络之前,您必须修改默认设置。要配置 RS-485 端口,您需要:

  • ION Setup

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?