MFR9440403-03

I/O 页面(仅限 PM1230H)

测量仪提供了继电器状态、限值和参数的信息以及预付费的电能余额,这些信息是继电器操作所需的信息。

要查看 I/O 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 I/O
  2. 确定
  3. 向左按钮退出。
IO 参数导航:

显示屏上的名称

描述

Relay

继电器状态

Limit

继电器操作限值

Param

设置中配置的参数

Bal.U

预付费电能余额 - 来源 1 或来源 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?