MFR9440403-03

RS-485 网络配置

连接 RS-485 端口并接通测量仪的电源后,必须配置串行通讯端口,以便与测量仪进行通讯。

同一 RS-485 通讯总线上的每台设备必须具有一个唯一的地址,且所有连接的设备必须设置为相同的协议、波特率和奇偶校验(数据格式)。

注: 要使用 ION Setup 与测量仪进行通讯,您必须将 RS-485 网络中的串行站点和所有连接设备设置为相同的奇偶校验设置。

对于没有显示屏的测量仪,将它们连接到同一 RS-485 总线之前,必须首先单独连接和配置每台测量仪。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?