MFR9440403-03

功率和电能测量

您可以在测量仪上一次配置任何一个功率参数(W、VA 或 VAR)。 您可以使用测量仪显示屏、使用 ION Setup 通过通讯或通过任何支持 FC16 的 Modbus 工具(命令编号为 2959)进行设置。

测量仪中的电能累计取决于所选的功率参数(W、VA 或 VAR)。 集成的电能值、不可复位电能和旧值也取决于所选的功率参数。

注:
  • 如果更改功率参数(无论通过测量仪显示屏还是通讯),则所有存储的电能值(旧值和集成的值)都将重置为零。

  • 还可以通过通讯清零电能值。 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?