MFR9440403-03

使用 DLF3000 升级固件

测量仪包含可以使用 DLF3000 升级的固件。
  1. www.se.com 中下载最新版本的 DLF3000,然后安装到计算机上。
    注: DLF3000 是施耐德电气公司推出的一款免费实用工具,可以将固件下载到测量仪。
  2. www.se.com 中下载测量仪固件。
  3. 启动 DLF3000。
  4. 单击 Add(添加)。 导航至保存测量仪固件的文件夹。
  5. 选择固件文件并单击 Open(打开)。
  6. 选择固件,然后单击 Next(下一步)。
  7. 如果您尚未定义升级系统,请执行以下操作:
    • 单击 New(新建),然后在框中键入要分配的系统名称。

    • 单击 Add(添加),然后在框中键入要分配的通讯连接名称。

    • 选择通讯驱动程序为串行驱动程序。

  8. 单击 Continue(继续)。
  9. 单击 Add device(添加设备)。
    • 在框中键入要分配的设备名称。

    • 从列表中选择设备类型。

    • 选择连接名称,即您在上一步中定义的连接名称。

  10. 单击 Next
  11. 确保仍选择连接名称,即您在上一步中定义的连接名称。 输入设备地址。
  12. 选择协议(如 Modbus)。
  13. 单击 OK
  14. 单击 Next
  15. Download Candidate Devices(下载候选设备)窗格中选择设备名称,然后单击向右箭头按钮,将所选名称移至 Download Target Devices(下载目标设备)窗格。
  16. Firmware to(固件)字段中选择测量仪固件。
  17. 单击 Next
  18. 单击 Health Check(运行状况检查),确认测量仪正在进行通讯。 运行状态显示 Passed(已通过)时,表示通讯成功。
  19. 单击 Next
  20. “固件更新组”将显示连接名称、固件版本和状态(应为“Queued”)。 “组设备列表”显示正在升级的设备。 单击 Download(下载)。
    注: 此时将显示一条警告消息“Warning: Relays on Metering Devices will be de-energized if selected for download and will remain in this mode until a successful download is completed. Press OK to start the download.(”
  21. 单击 OK
    • “固件更新组”状态更改为“Active”(活动),然后更新以显示当前的升级进度(以百分比表示完成度)。

    • “组设备列表”状态显示“正在进入下载模式”,并在将固件下载到测量仪时更改为“正在下载”。 “预计剩余时间”显示固件下载进度。

    • 您也可以在测量仪显示屏面板中检查进度。 测量仪显示屏将显示“下载进行中”以及动态增加的“完成百分比”数字(最高 100%)。

  22. 固件升级完成后,“固件更新组”状态显示“完成”(已通过)。 “组设备列表”状态显示“下载成功”。 单击 Finished(完成)。
  23. 要退出下载固件程序,请在提示退出 DLF 时单击 Yes(是)。
    注: 通过 DLF 最多可并行升级 6 台设备。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?