MFR9440403-03

Comm(通讯)设置

使用通讯设置可以配置通讯、地址、波特率和极性参数。

测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到所需参数并进行编辑。

要进入通讯设置:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Setup
  4. 确定
  5. 输入密码。 默认密码为 0000。
  6. 使用向上向下按钮导航至 Comm Setup
  7. 确定进入 Comm Setup
  8. 查看参数后按向左按钮退出 Comm Setup
通讯设置导航:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?