MFR9440403-03

THD% 页面

该测量仪可为所有电压和电流输入提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告,高达 15 次谐波(取决于所选的接线配置)。

测量仪提供下列电力质量测量:

  • 电流和电压(线或相,具体取决于所选的接线配置)总谐波失真 (THD%)

若要查看 THD % 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 THD %
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 THD % 参数。
  4. 向左按钮退出。
THD% 参数导航

显示屏上的名称

描述

%V12,V23,V31

电压线 12,23 和 31 各自的电压 THD%

%V1,V2,V3

电压线 1,2 和 3 各自的电压 THD%

%A1,A2,A3

电流线 1,2 和 3 各自的电流 THD%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?