MFR9440403-03

测量仪配置

可以通过显示屏或 ION Setup 执行测量仪配置。

ION Setup 是一款测量仪配置工具,可在 www.se.com 免费下载。如果您现已安装 ION Setup ,建议您将其升级至最新版本,以便使用新功能或增强功能,并正确配置设备上可用的功能。

请参见 ION Setup 在线帮助或“Device Configuration Guide”中的 ION Setup 。要下载副本,请转到 www.se.com ,并搜索 ION Setup “ Device Configuration Guide”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?