MFR9440403-03

RMS 页面

该测量仪提供高精度的 1 秒测量值、平均值,其中包括真有效值、每相值和总计值。

若要查看 RMS 参数:

  1. 主页 (RMS) 中,使用向右/确定按钮导航至 RMS
  2. 向上向下按钮导航至下一个 RMS 参数。
  3. 向左按钮退出。

RMS 参数导航:

PM1230H

PM1225H

RMS 参数列表为:

  • 每相和平均电压(线电压、相电压)

  • 每相和平均电流以及中性相电流(计算值)

  • 每相和平均功率因数

  • 每相和总功率(VA、W、VAR)

  • 系统频率

  • 每分钟转数 (RPM)

  • 不平衡(电压、电流)

  • 每相负载百分比

  • 每个相角(电压和电流之间)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?