MFR9440403-03

设置参数

显示屏上的名称

描述

输入范围

默认值

基本设置

Power System

电力系统配置

[1PH2W LN、1PH2W LL、1PH3W LL、3PH3W Dlt、3PH4W Wye]

3PH4W Wye

VT Connect

电压互感器 [Direct Con、2.VT、3.VT、1.VT]
注: 电压互感器连接参数将根据选择的电力系统配置激活。
Direct Con

VT Primary(V)

原边电压 (V L-L) [100 V - 999000 V]
注: 如果 VT 连接为 Direct Con,则不启用 VT.Primary(V)。
415

VT Sec(V)

次边电压 (V L-L) [100, 110, 115, 120, 415]
注: 如果 VT 连接为 Direct Con,则不启用 VT.sec(V)。
415

CT on Term

电流互感器 [A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123]
注: CT on Term 参数会根据选择的电力系统和电压互感器连接配置启用。
A.123

CT Primary(A)

CT 一次电流 [1 A - 32767 A] 100

CT Sec(A)

CT Secondary [1 A, 5 A] 5

Sys Freq(Hz)

系统频率 [50 Hz, 60 Hz] 50

A.Suppress

A.抑制(测量仪开始工作的最小电流) [5 - 99 mA] 5

标签

相位标签 [123、ABC、RST、PQR、RYB] 123

Full Scale%

满刻度值(重新划定 CT 负载) [1 - 100] 100

Param Select

参数选择 [VA, W, VAR] W

Poles

根据极数和网络频率确定发电机的 RPM [02、04、06、08、10、12、14、16] 04

Source1

注: 适用于 PM1230H

源 1 [0 - 9、A - W、Y] U

Source2

注: 适用于 PM1230H

源 2 [0 - 9、A - W、Y] G
功率需量设置

Method

功率需量 [Timed Block、Timed Rolling、Timed Sliding] Timed Block

Parameter

需量参数 [VA, W, VAR] VA

Interval

需量时间 [1 - 60 min] 15 级

Sub Interval

需量更新时间 [1 - 60 min]
注: 当 Method 为 Timed Rolling 时启用 Sub Interval
15 级
LED 设置

LED Mode

LED 参数 [OFF、Energy]
注: 当 LED Mode 为电能 [1 至 9999000] 时启用 Pulses/(k_h)。
OFF
通讯设置

COMM

通讯
  • ON / OFF: 启用/禁用通讯端口。

  • Retrofit: 用于配置旧通讯数据型号。

[ON、OFF、Retrofit] ON

Address

设备 ID [1 - 247] 1

Baud Rate

BPS(每秒波特率) [4800, 9600, 19200, 38400] 19200

Parity

奇偶 [Even, Odd, None] Even
人机界面设置

Contrast

对比度 [0 - 9] 5

Bcklght T.Out

背光超时 [0 - 60] 5

Password

密码 [0000 - 9999] 0000
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?