MFR9440403-03

人机界面设置

使用人机界面设置可以配置对比度、背光超时和密码参数。

测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到所需参数并进行编辑。

要进入人机界面设置:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Setup
  4. 确定
  5. 输入密码。 默认密码为 0000。
  6. 使用向上向下按钮导航至 HMI Setup
  7. 确定进入 HMI Setup
  8. 查看参数后按向左按钮退出 HMI Setup
人机界面设置导航:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?