测量仪类型
|
测量仪型号: PM1225H |
|
|---|---|
| 产品物料号 | 描述 |
|
METSEPM1225HCL1 |
Class 1 面板安装测量仪,带有 RS-485 和集成显示屏。 |
|
METSEPM1225HCL1LVD |
Class 1 面板安装测量仪,带有低压直流控制电源、RS-485 和集成显示屏。 |
|
METSEPM1225HCL5 |
Class 0.5 面板安装测量仪,带有 RS-485 和集成显示屏。 |
|
METSEPM1225HCL5LVD |
Class 0.5 面板安装测量仪,带有低压直流控制电源、RS-485 和集成显示屏。 |
|
测量仪型号: PM1230H |
|
|
METSEPM1230HCL1 |
Class 1 面板安装测量仪,带有继电器、其他电源和 RS-485 以及集成显示屏。 |
|
METSEPM1230HCL5 |
Class 0.5 面板安装测量仪,带有继电器、其他电源和 RS-485 以及集成显示屏。 |
|
METSEPM1230HCL5LVD |
Class 0.5 面板安装测量仪,带有低压直流控制电源、继电器、其他电源、RS-485 和集成显示屏。 |