排除 LED 指示灯的故障
异常的心跳∕串行通讯
LED 指示灯行为可能意味着测量仪存在潜在问题。
| 问题 | 可能的原因 | 可能的解决方案 |
|---|---|---|
| 当主机计算机发送数据时,LED 指示灯的闪烁速率没有发生变化。 | 通讯接线 | 如果使用串行至 RS-485 转换器,则跟踪并检查从计算机至测量仪的所有接线是否正确端接。 |
| 内部硬件问题 | 执行硬复位操作:关闭测量仪的控制电源,然后重新接通电源。如果问题仍然存在,请与 Technical Support 联系。 | |
| 心跳∕串行通讯 LED 指示灯持续点亮,而不是亮灭闪烁。 | 内部硬件问题 | 执行硬复位操作:关闭测量仪的控制电源,然后重新接通电源。如果问题仍然存在,请与 Technical Support 联系。 |
| 心跳∕串行通讯 LED 指示灯闪烁,但显示屏无显示。 | 未正确设置显示屏的设置参数 | 检查显示屏参数设置。 |
如果进行故障排除之后问题仍未解决,请联系技术支持部门寻求帮助,并确保提供测量仪的固件版本、型号和序列号信息。