NVE3860503-10

报警设置概述

您可以使用 ION Setup 来配置单元报警、数字报警或标准(1 秒)报警。

如果您对测量仪的基本设置进行了更改,则所有报警都将被禁用以防触发不必要的报警操作。

注意
不符合设计意图的设备操作
  • 验证所有设置是否正确,必要时进行调整。
  • 重新启用所有已配置的报警。
若不遵循这些说明,可能会导致报警功能无法正常工作。

内置错误检查

ION Setup 将自动检查不正确的设置组合。启用报警时,您必须先将触发和恢复限值设置为可接受的值,然后才能退出设置屏幕。

**does this only apply to certain types of alarms?

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?