NVE3860503-10

可用标准报警

测量仪设有一组标准报警。
注: 有些报警不适用于所有电力系统配置。例如,无法在三相三角形系统中启用相电压报警。某些报警使用系统类型和电压互感器变比或电流互感器变比来确定允许的最大设定值。
报警标签 有效范围和分辨率 单位
ION Setup ION Setup
Over Phase Current 0.000 至 99999.000 A
Under Phase Current 0.000 至 99999.000 A
Over Voltage L-L 0.00 至 999999.00 V
Under Voltage L-L 0.00 至 999999.00 V
Over Voltage L-N 0.00 至 999999.00 V
Under Voltage L-N 0.00 至 999999.00 V
Over Active Power 0.0 至 9999999.0 kW
Over Reactive Power 0.0 至 9999999.0 kVAR
Over Apparent Power 0.0 至 9999999.0 kVA
Leading True PF -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00
Lagging True PF -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00
Over Frequency 0.000 至 99.000 Hz
Under Frequency 0.000 至 99.000 Hz
Over Voltage THD 0.000 至 99 %

Over Present Active Power Demand

0.0 至 9999999.0

kW

Over Last Active Power Demand

0.0 至 9999999.0

kW

Over Predicted Active Power Demand

0.0 至 9999999.0

kW

Over Present Reactive Power Demand

0.0 至 9999999.0

kVAR

Over Last Reactive Power Demand

0.0 至 9999999.0

kVAR

Over Predicted Reactive Power Demand

0.0 至 9999999.0

kVAR

Over Present Apparent Power Demand

0.0 至 9999999.0

kVA

Over Last Apparent Power Demand

0.0 至 9999999.0

kVA

Over Predicted Apparent Power Demand

0.0 至 9999999.0

kVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?