NVE3860503-10

设置密码

测量仪密码只能通过前面板进行配置。

所有密码的出厂默认设置都是“0000”(零)。更改有密码保护的屏幕的默认密码,可以防未经授权的人员访问某些屏幕,比如设置和清除屏幕。

要使用设置来更改测量仪密码,步骤如下:

  1. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。

  2. 输入密码。默认密码为 0000

  3. 按“确定”。

  4. 按“向下”按钮选择 PASS (密码)参数。

  5. 按“确定”。

  6. 按“向下”按钮更改数字。

    注: 按“向下”按钮 2 秒将光标移动到下一个数字。
  7. 按“确定”。

  8. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。

  9. 按“是”保存设置。

密码设置

参数 数值 描述
密码 0000 - 9999 设置用于访问测量仪设置屏幕的密码。
注: 所有参数采用公共密码。

丢失密码

若密码丢失或有其它测量仪技术问题,请访问 www.se.com 以获取支持和帮助。请务必在您的电子邮件中列出测量仪的型号、序列号和固件版本,或在呼叫技术支持部门时准备好这些信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?