NVE3860503-10

测量仪配置

测量仪配置通过显示屏或 PowerLogic™ ION Setup 执行。

ION Setup是一款测量仪配置工具,可从www.se.com免费下载。

请参阅ION Setup在线帮助或“ION Setup device configuration guide”中的“EasyLogic PM2000 Series Power Meter”。要下载副本,请转到 www.se.com,并搜索“ION Setup device configuration guide”

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?