NVE3860503-10

基于象限的 VARh

基于象限的无功功率值仅在通讯上可用。这些无功电能相对于 Q1、Q2、Q3 和 Q4 象限。

在通讯上基于象限的无功电能记录如下:

  • Q1(00 至 90 度) = Q1 VARh,流出

  • Q2(90 至 180 度) = Q2 VARh,流出

  • Q3(180 至 270 度) = Q3 VARh,流入

  • Q4(270 至 360 度) = Q4 VARh,流入

清除电能值时将清除所有基于象限的 VARh 值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?