NVE3860503-10

面板安装测量仪

测量仪后部支持各种电源连接方式。
A 辅助电源(控制电源)端子(L+、L-)
B 输入电压端子 (V1、V2、V3、VN)
C I/O 卡
D RS-485 通讯(D0、D1、SHLD、0V)
电能 衬垫
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?