NVE3860503-10

功率因数寄存器格式

测量仪可对 PF 值执行简单的算法,然后将其存储在 PF 寄存器中。

每个功率因数值(PF 值)占用功率因数的一个浮点寄存器(PF 寄存器)。测量仪和软件根据下图来解释所有报告或数据条目字段的 PF 寄存器。

PF 值是使用以下公式从 PF 寄存器值中计算得出的:

象限 PF 范围 PF 寄存器范围 PF 公式

象限 1

0 至 +1

0 至 +1

PF 值 = PF 寄存器值

象限 2

‑1 至 ‑ 0

-2 至 -1

PF 值 = (‑2) ‑(PF 寄存器值)

象限 3

0 至 -1

‑1 至 ‑ 0

PF 值 = PF 寄存器值

象限4

+1 至 0

+1 至 +2

PF 值 = (+2) ‑(PF 寄存器值)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?