通讯设置
利用设置屏幕,可配置测量仪的 RS-485 通讯端口,以便能够使用软件来访问测量 仪的数据或远程配置测量仪。
要打开设置屏幕通信,遵守如下步骤:
-
同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。
-
输入密码。默认密码为 0000。
-
按“确定”。
-
按“向下”按钮选择 CoM (通讯)参数。
-
按“确定”。
-
按“向下”按钮,从列表中选择开。
-
按“确定”。
-
同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。
-
按“是”保存设置。
RS-485 通讯参数
|
参数 |
数值 |
说明 |
|---|---|---|
|
地址 |
1 至 247 |
设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。 |
|
波特率 |
4800, 9600, 19200, 38400 |
选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必 须相同。 |
|
奇偶校验- 停止位数 |
偶– 1 奇– 1 无– 2 |
如果未使用奇偶校验位,请选择“无”。通讯回路中所有设 备的奇偶校验设置必须相同。 |