NVE3860503-10

安全信息

重要信息

在尝试安装、操作、维修或维护设备之前,请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下列专用信息可能出现在本手册中的任何地方,或出现在设备上,用以警告潜在的危险或提醒注意那些对某操作流程进行澄清或简化的信息。

   

在“危险”或“警告”标签上添加任一符号表示存在触电危险,如果不遵守使用说明,会导致人身伤害。

这是提醒注意安全的符号。它用于提醒您注意潜在人身伤害风险。请遵守此符号后面提及的全部安全信息,以避免可能的人身伤害或死亡。


危险
危险表示若不加以避免,将会导致严重人身伤害甚至死亡的危险情况。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
警告表示若不加以避免,可能会导致严重人身伤害甚至死亡的危险情况。
小心
小心表示若不加以避免,可能会导致轻微或中度人身伤害的危险情况。
注意
“注意”用于指示与人身伤害无关的做法。

请注意:

应在限制进入的区域开展电气设备的安装、操作、维修和维护工作,且只能由具备资质的人员进行。由于非使用本设备而导致的任何后果,Schneider Electric 概不负责。有资质的人员是指掌握与电气设备的制造、安装和操作相关的技能和知识的人员,他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?