NVE3860503-10

功率因数 (PF) 报警

您可以设置“超前 PF”或“滞后 PF”报警,以监控电路的功率因数何时超出或低于您指定的阈值。

“超前 PF”或“滞后 PF”报警使用功率因数的四个象限作为 y 轴上的值,其中象限 II 作为标度的最低值,接下来是象限 III 和象限 I,最后一个是象限 IV(是标度的最高值)。

象限 PF 值 超前∕滞后
II 0 至 -1 超前(电容)
III ‑1 至 ‑ 0 滞后(电感)
I 0 至 1 滞后(电感)
IV 1 至 0 超前(电容)

超前 PF 报警

“超前 PF”报警监控超出设定值的条件。

A 触发设定值 ΔT2 恢复延时(秒)
B 恢复设定值 EV2 报警条件结束
ΔT1 触发延时周期(秒) ΔT3 报警持续时间(秒)
EV1 报警条件开始    

滞后 PF 报警

“滞后 PF”报警监控低于设定值的条件。

A 触发设定值 ΔT2 恢复延时(秒)
B 恢复设定值 EV2 报警条件结束
ΔT1 触发延时周期(秒) ΔT3 报警持续时间(秒)
EV1 报警条件开始    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?