NVE3860503-10

单元报警设置参数

根据需要对单元报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

设置 选项或范围 描述
启动 是(选中)或否(清除) 此设置将启用或禁用报警。
优先级 高、中、低、无 此选项设置报警的优先级和通知选项。
选择数字输出(输出)

数字输出 D1

数字输出 D2

数字输出 D1 和 D2

选择触发报警时要控制的数字输出。
行为

正常

定时

绕阻

选择所需的行为模式

注: 选择正常值时不会触发数字输出

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?