NVE3860503-10

预测需量

测量仪在 kW、kVAR 和 kVA 需量的当前间隔结束时计算预测需量,这种预测考虑了当前(部分)间隔范围内到目前为止的电能消耗和当前的消耗速率。

预测需量会按照测量仪的更新率更新。

下列图示显示负载的变更如何影响该间隔的预测需量。在本示例中,间隔设置为 15 分钟。

A 间隔开始 E 负载变更
B 最后一个完成的需量间隔 F 间隔期间增加负载时的预测需量;预测需量增大以反应已增大的需量
C 15 分钟间隔 G 未增加负载时的预测需量
D 部分间隔 H 时间

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?