NVE3860503-10

进入清除屏幕

利用测量仪显示屏幕和按钮可以导航到清除。
  1. 按住“确定”按钮 2 秒。
  2. 按住“向上”按钮选择“是”。
  3. 按“确定”。
  4. 输入密码。默认密码为 0000
  5. 按“确定”。
  6. 按“向下”或“向上”按钮导航到清除数值所需的参数。
  7. 同时按住“确定”按钮持续 2 秒,退出清除屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?