NVE3860503-10

查看设置参数中的按钮功能

测量仪支持使用单按钮和组合按钮功能查看设置参数。
模式 按钮 功能
设置菜单 导航到下一参数配置屏幕。
导航到上一参数配置屏幕。
进入设置模式,配置显示的参数值。
  

同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。

以相同的按钮顺序退出设置页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?