NVE3860503-10

设置日期和时间

利用时钟设置,您能够设置测量仪的日期和时间。
  1. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。

  2. 输入密码。默认密码为 0000

  3. 按“确定”。

  4. 按“向下”按钮选择年份、日期和小时参数。

  5. 按“确定”。

  6. 按“向下”按钮更改数字。

    注: 按住“向下”按钮 2 秒将光标移动到下一个数字。
  7. 按“确定”。

  8. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。

  9. 按“是”保存设置。

注: 必须将测量仪时间设置为当地时间或与当地时间同步。

时钟设置参数

参数 数值 描述
YYYY 使用屏幕上显示的格式设置当前年份。
日期 MM:DD 使用屏幕上显示的格式来设置当前日期,其中日期格式为 MM (月)和 DD (日期)。
小时 HH:MM 使用 24 小时制将当前时间设置为当地时间,其中时间格式为 HH (小时)和 MM (分钟)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?