从显示屏查看测量仪数据

测量仪数据屏幕
测量屏幕按照相测量、系统测量、需量测量、能源计量和 RTC / IO 进行划分。
测量仪数据的显示屏幕
下面列出了屏幕菜单项。
系统测量
| Vavg | 3 相平均电压 |
| kVA | 总视在功率 |
| F | 频率 (Hz) |
| x1000 | 乘法因数 |
| Iavg | 3 相平均电流 |
| kW | 总有功功率 |
| In | 中性相电流 |
| x1000 | 乘法因数 |
| PFavg |
总功率因数 |
| kVAR | 总无功功率 |
| Iunb | 不平衡电流 |
| x1000 | 乘法因数 |
相测量
| VL-N | 相电压 | V1 | V2 | V3 | |
| VL-L | 线电压 | V12 | V23 | V31 | |
| I | 电流 | A1 | A2 | A3 | |
| kVA | 视在功率 | kVA1 | kVA2 | KVA3 | |
| kW |
有功功率 |
kW1 | kW2 | kW3 | |
| kVAR |
无功功率 |
kVAR1 | KVAR2 | KVAR3 | |
| PF | 功率因数 | –: 超前 PF | PF1 | PF2 | PF3 |
| +: 超前 PF | |||||
| VTHD | 电压 THD% | V1THD | V2THD | V3THD | |
| ITHD | 电流 THD% | A1THD | A2THD | A3THD | |
能源计量
| kWh | 有功电能 - 输入 / 流出 (+) |
| 有功电能 - 输出 / 流入 (-) | |
| kVAh | 视在电能 - 输入 / 流出 (+) |
| 视在电能 - 输出 / 流入 (-) | |
| kVARh | 无功电能 - 输入 / 流出 (+) |
| 无功电能 - 输出 / 流入 (-) |
需量测量
| DM | 上一需量 | kVA | kVAR | kW | Iavg |
| PrsDM | 当前/升高需量 | kVA | kVAR | kW | Iavg |
| PrdDM | 预测需量 | kVA | kVAR | kW | Iavg |
| MD | 最大需量 | kVA | kVAR | kW | Iavg |
RTC / IO
| RTC |
日期和时间 |
年 / 日期 / 小时 |
| IO | ||