NVE3860503-10

锁定/解锁测量仪屏幕中的按钮功能

测量仪支持通过组合按钮功能来锁定或解锁屏幕。
模式 按钮 功能
锁定/解锁   

同时按住“向上”和“确定”按钮持续 2 秒,锁定或解锁测量仪屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?