NVE3860503-10

显示概览

显示屏使您能够使用测量仪来执行各种任务,比如设置测量仪、显示数据屏幕或执行复位。

A

相测量

VL-N、VL-L、I、kVA、kW、kVAR、PF、VTHD、ITHD

B

需量测量

DM、PrsDM、PrdDM、MD

C

RTC (琥珀色)/ IO (绿色)

D

负号

E

导航键

向下导航

F

电能读数

视在电能、有功电能和无功电能

G

导航键

向上导航

H

确定

Enter 键

I

电能脉冲指示灯(红色)

心跳 / 通讯指示灯(绿色)

J

x 1000 指示灯

K

系统测量

Vavg、kVA、F、Iavg、kW、In、PFavg、kVAR、Iunb

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?