NVE3860503-10

显示 THD% 数据

测量仪前面板上显示电压和电流 THD% 数据,而每相 THD%数据可以通过通讯读取。
  1. 按“确定”按钮导航到相参数。
  2. 按“向下”按钮查看 VTHD 和 ITHD 值。
    注:
    • LED 行显示 VTHD 值的 V1THD、V2THD 和 V3THD 和 ITHD 值的 A1THD、A2THD 和 A3THD

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.