NVE3860503-10

报警优先级

每个报警均有优先级,可以用于区分需要立即处理的事件和无需处理的事件。
报警优先级 报警显示通知和记录方法
警报指示灯 报警记录
当报警激活时闪烁。 记录在报警日志中。
当报警激活时闪烁。 记录在报警日志中。
当报警激活时闪烁。 记录在报警日志中。
无变化 仅记录在事件日志中。
注: 只有当报警∕电能脉冲指示灯配置为用于报警时才会出现报警指示灯通知。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?