NVE3860503-10

Modbus 命令接口

测量仪的大部分实时数据和记录数据,以及测量仪功能的基本配置和设置,均可使用测量仪的寄存器列表中列出的 Modbus 命令接口来进行访问和设定。

这是一种高级过程,只能由非常熟悉 Modbus、测量仪以及所监控的电力系统的用户来完成。有关 Modbus 命令接口的更多信息,请联系技术支持部门。

有关 Modbus 映射信息和命令接口的基本说明,请参见您测量仪的 Modbus 寄存器列表,网址为 www.se.com

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?