NVE3860503-10

诊断屏幕

测量仪显示各种诊断屏幕。
屏幕 描述
All LEDs on 进入诊断屏幕时,前面板上的所有 LED 都会亮起。显示屏上显示四个八 (8888)、每行四个小数点 (....)、负号和参数 LED。这表示前面板 LED 和显示屏工作正常。
测量仪型号 显示测量仪型号。
序列号

显示测量仪序列号,例如 SN.0500005174。

注: 联系技术支持部门寻求帮助时,请确保您已记录测量仪的序列号信息。

操作系统版本 显示操作系统版本号,例如 OS 1.00.0。
复位版本 显示复位(启动代码)版本号,例如 RS 1.00.0。
诊断诊断代码代码 显示测量仪的诊断错误代码。下面列出了诊断错误代码。

• 0003 为 RAM 故障错误代码。

• 0005 为 NVRAM 故障错误代码。

• 0009 为 RTC 故障错误代码。

• 0011 为校准故障错误代码。

• 0021 为检测到卡夹的错误代码。

• 0041 是超转电能脉冲输出的错误代码。

• 0081 为备用 RAM 故障错误代码。

• 0101 为语言文件不匹配的错误代码。

• 0201 为语言字符串不匹配的错误代码。

运行小时数

流出/输入

指示已供给负载的期间。只要负载开启,此计数器即始终累计数值。

流入/输出

指示已接收负载的期间。只要负载开启,此计数器即始终累计数值。

运行小时数

指示电力参数测量仪开启辅助电源的期间,无论电压和电流输入。

中断

电源中断次数,指辅助电源中断的次数。如果电力参数测量仪的辅助电源来源于 UPS,则 INTR(中断次数)为零(只要 UPS 一直开启),即使电压信号不时消失也是如此。

RS-485 通讯错误代码 显示测量仪的通讯错误。下面列出了通讯错误代码。

• F 为非法函数错误的错误代码

• A 为数据地址错误的错误代码

• D 为数据值错误的错误代码

• E 为从设备故障错误的错误代码

• B 为设备繁忙错误的错误代码

• C 为 CRC 错误的错误代码

• O 为超转错误的错误代码

• U 为单位 ID 错误的错误代码

通讯设置屏幕 显示测量仪的单位 ID、波特率和奇偶校验。
IO 显示使用的 IO 卡类型。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.