NVE3860503-10

编辑设置参数中的按钮功能

测量仪支持使用单按钮和组合按钮功能编辑设置参数。
模式 按钮 功能
设置菜单

闪烁数字:减小数值。

闪烁数值:从列表中查看下一数值。

闪烁小数点:向左移动小数点。

闪烁数字:增大数值。

闪烁数值:从列表中查看上一数值。

闪烁小数点:向右移动小数点。

按住 2 秒。

闪烁数字/闪烁小数点:将光标位置向左移动。

按住 2 秒。

闪烁数字/闪烁小数点:将光标位置向右移动。

选择要编辑数值的参数。

选择配置的参数值。

保存对设置参数做出的更改。

  

同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。

以相同的按钮顺序退出设置页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?