NVE3860503-10

设置参数

测量仪支持配置各种测量参数。
显示屏上的名称 描述 输入范围 默认值
tYPE = 电力系统配置

输入范围 = 1P.Ln、1P.LL、1P.3L、3P.3L、3P.4L

注: 可以通过 ION Setup 来设置其他电力系统配置。
3P.4L
Vt= 电压互感器连接

输入范围 = no.Vt、2.VT、3.VT、1.VT

注: 电压互感器连接参数将根据选择的电力系统配置激活。
no.Vt
Vt.Pr = 原边电压 (V L-L) 0100 V 至 999000 V
注: 如果电压互感器连接为 no.VT,则不会激活 Vt.Pr。
120
Vt.SE = 次边电压 (V L-L) 100、110、115、120 V
注: 如果电压互感器连接为 no.VT,则不会激活 Vt.SE。
120
Ct = 电流互感器端子 A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123
注: Ct 端子参数会根据选择的电力系统和电压互感器连接配置激活。
A.123
Ct.Pr = CT 原边 1 A 至 32760 A
注: 可以通过通讯将 Ct 原边设置为最高 32767 A。
5
Ct.SE = CT 次边 1 A、5 A 5
FrEq = 系统频率 50 Hz, 60 Hz 50
Ph.Sq = 相序 123、321 123
A.SuP:A.抑制(测量仪开始工作的最小电流) 5 mA 至 99 mA

5

Pd = 功率需量 tHEr、t.Sb、t.b、t.rb、CS.b、CS.rb、CL.b、CL.rb t.b
Pd.CY = 功率需量周期 1 至 60 分钟
注: 需量更新时间可以用于功率需量中的滚动区块法。
15
Pd.ut = 功率需量更新时间 1 至 60 分钟
注: 功率需量更新时间可用于功率需量中的滚动区块法。
15
Pd.SY = 功率需量时钟同步时间 00:00 至 23:59
注: 时钟同步时间仅可以用于功率需量中的时钟同步区块和时钟同步滚动区块法。
00.00
Ad = 电流需量 tHEr、t.Sb、t.b、t.rb、CS.b、CS.rb、CL.b、CL.rb t.b
Ad.CY =电流需量周期 1 至 60 分钟 15
Ad.ut = 电流需量更新时间 1 至 60 分钟
注: 电流需量更新时间可以用于电流需量中的滚动区块法。
15
Ad.SY = 电流需量时钟同步时间 00:00 至 23:59
注: 时钟同步时间仅可以用于电流需量中的时钟同步区块和时钟同步滚动区块法。
00.00
LEd = LED 指示灯 Off, EnrG, ALM ALM
L.PLS = LED 脉冲分量 1 至 9999000(脉冲/k_h)
注: 如果 LED 关闭,则无法查看每个电能值的脉冲次数。
1
L.PAr = LED 电能参数 d.Wh, r.Wh, t.Wh, d.Vrh, r.Vrh, t.Vrh, d.VAh, r.VAh, t.VAh, nonE
注: 如果 LED 关闭,则无法查看 LED 参数值。
PASS = 密码 0000 - 9999 0000
CoM = 通讯
注: 如果通讯关闭,则无法查看 ID、波特率和奇偶校验。
ON,OFF,RTFT
注: ON / OFF: 启用/禁用通讯端口。
注: Retrofit (RTFT):用于配置旧通讯数据型号。
Id = 单元 ID 1 至 247 1
bAud = 波特率 4800, 9600, 19200, 38400 19200
Prty = 奇偶校验 偶、奇、无
YEAr = RTC YYYY ( 2000 至 2127) 不适用
dAtE = 月:日

MM (月) - 1 至 12

dd (天) - 1 至 31

不适用
hour = 小时:分

HH (小时) - 00 至 23

MM (分) - 00 至 59

不适用
指示可选设置参数
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?