NVE3860503-10

PM2125C 测量仪型号

PM2125C 测量仪以一种物理外形尺寸提供,有几种变型可供选择。

测量仪型号

型号 产品物料号 描述
PM2125C METSEPM2125C 具有 RS-485 通讯和数字 I/O 功能的 Class 1 面板安装 LED 测量仪。
METSEPM2125CL05 具有 RS-485 通讯和数字 I/O 功能的 Class 0.5S 面板安装 LED 测量仪。
METSEPM2125C2AI2AO 具有 RS-485 通讯和模拟 I/O 功能的 Class 0.5S 面板安装 LED 测量仪。
METSEPM2125C2DI2RO 具有 RS-485 通讯和继电器输出功能的 Class 0.5S 面板安装 LED 测量仪。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?