NVE3860503-10

查看诊断屏幕中的按钮功能

测量仪支持使用单按钮和组合按钮功能查看诊断屏幕。
模式 按钮 功能
设置菜单 导航到下一屏幕。
导航到上一屏幕。
  

同时按住“向下”和“确定”按钮持续 2 秒,查看诊断。

以相同的按钮顺序退出诊断屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?