NVE3860503-10

清除参数

测量仪支持复位各种测量参数。
参数 描述
电能 复位电能值。测量仪支持复位下述参数值:
  • 有功电能 - 输入/输出

  • 无功电能 - 输入/输出

  • 视在电能 - 输入/输出

  • 运行小时数

DM 用于需量同步功能。测量仪支持复位下述参数值:
  • 上一需量

  • 当前需量

  • 预测需量

Hi Lo 复位最小值和最大值。测量仪支持复位下述参数值:
  • 平均线电压

  • 平均相电压

  • 平均电流

  • 频率

  • 总有功功率

  • 总视在功率

  • 总无功功率

  • 总功率因数

MD 复位最大需量值。
  • 含有时标的 W、VA、VAR 和电流需量

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?