NVE3860503-10

按钮功能

测量仪支持单按钮和组合按钮功能。
符号 描述
向下导航到项目列表。
  按住 2 秒。 向左移动光标。
向上导航到项目列表。
  按住 2 秒。 向右移动光标。
选择参数。
  按住 2 秒。 进入或退出清除页面。

   

进入或退出设置页面。

 

进入或退出诊断页面。

   

锁定或解锁测量仪页面。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?