功能汇总
|
参数 |
PM2125C |
|---|---|
|
Wh 精度等级 |
Class 1 或 Class 0.5S |
|
VARh 精度等级 |
Class 1 |
|
每个周期的采样率 |
64 |
|
电流:
|
ü |
|
电压:
|
ü |
|
功率因数
|
真实功率因数 位移功率因数* |
|
频率 |
ü |
|
功率:
|
ü |
|
3 相不平衡 |
电流 电压* |
|
需量参数 (kW、kVA、kVAR、I)
|
ü |
|
电能:kWh、kVAh、kVARh (4 象限)
|
已交付 (D) 已接收 (R) 总计 (D+R)* 净值 (D-R)* 上次清除(旧)* |
|
测量仪运行小时数 负载运行小时数 电力中断 |
ü |
|
THD %:
|
ü |
|
单个谐波* |
高达第 15 个单个谐波 |
|
含有时标的最小值/最大值*
|
ü |
|
带备用电池的 RTC |
ü |
|
通讯 |
RS-485 Modbus RTU |
|
数字 IO 模块(2 输入和 2 输出) |
适用于 METSEPM2125C 和 METSEPM2125CL05 |
|
模拟 IO 模块(2 输入和 2 输出) |
适用于 METSEPM2125C2AI2AO |
|
继电器 IO 模块(2 个数字输入和 2 个继电器输出) |
适用于 METSEPM2125C2DI2RO |
|
改型 (RtFt) 用于配置旧通讯数据型号 |
ü |