NVE3860503-10

同步需量

您可以使用外部脉冲输入、通过通讯发送的命令或设备内部的实时时钟来将需量计算配置成同步进行。

命令同步需量

此方法允许您同步通讯网络上的多个测量仪的需量间隔。例如,如果可编程逻辑控制器 (PLC) 输入正在监控公共事业部门电力收费测量仪上需量间隔结束时的脉冲,则您可以对 PLC 进行编程,使电力收费测量仪只要开始新的需量间隔,PLC 就会向多个测量仪发出命令。每次发出命令时,各个测量仪的需量读数都对同一间隔进行计算。

时钟同步需量

此方法允许您将需量间隔同步到测量仪的内部实时时钟。这样有助于您将需量同步到某个特定时间,通常是在整点上(例如,上午 12:00 点)。如果您选择其它日期时间对需量间隔进行同步,则必须指定以分钟为单位从凌晨算起的时间。例如,要在上午 8:00 进行同步,则选择 480 分钟。

注: 对于这些需量类型,您可以选择区块或滚动区块选项。如果选择滚动区块需量选项,则需要指定次间隔。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?