NVE3860503-10

计算示例

此计算示例显示了如何计算功率、脉冲常量和最大脉冲频率以及如何决定可以降低最大脉冲频率的脉冲常量。

平衡的 3 相星形系统使用 480:120 伏 VT 和 120:5 安 CT。二次回路的信号电压为 119 伏相电压,电流为 5.31 安,功率因数为 0.85。所需的脉冲输出频率为 20 Hz(每秒 20 个脉冲)。

  1. 计算典型的总输出功率 (P 总):

  2. 计算脉冲常量 (K):

  3. 在满载(额定电流的 120% = 6 A)和功率因数 (PF = 1) 时,计算最大总输出功率 (Pmax):

  4. 计算 Pmax 时的最大输出脉冲频率:

  5. 根据 LED 和脉冲输出的限制,检查最大脉冲频率:

    • 26.6 Hz ≤ LED 最大脉冲频率 (35 Hz)

    • 26.6 Hz > 脉冲输出最大脉冲频率 (20 Hz)

    注: 最大脉冲频率在 LED 电能脉冲的限制范围内。但是,最大脉冲频率大于脉冲输出电能脉冲的限制。脉冲输出频率大于 20 Hz 将使脉冲输出饱和,导致它停止发送脉冲。因此,在此示例中,您仅可将 LED 用于电能脉冲。

调整以支持脉冲输出时的电能脉冲

如果您要使用脉冲输出,则必须减小输出脉冲频率,使其位于限制范围之内。

使用上述示例中的值,脉冲输出的最大脉冲常量为:

  1. 将脉冲常量 (K) 设置为低于 Kmax 的值,例如,300 脉冲∕kWh。计算 Pmax 时新的最大输出脉冲频率:

  2. 根据 LED 和脉冲输出的限制,检查新的最大脉冲频率:

    • 17.1 Hz ≤ LED 最大脉冲频率 (35 Hz)

    • 17.1 Hz ≤ 脉冲输出最大频率 (20 Hz)

    正如您所预期的一样,将 K 更改为低于 Kmax 的值之后,您可以将脉冲输出用于电能脉冲。

  3. 在测量仪中设置新脉冲常量 (K)。

相关主题:请参阅电能脉冲中的说明,了解如何在测量仪中设置脉冲常量 (K)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?