NVE3860503-10

需量参数

需量是固定编程的时段内平均消耗(通常为功率或电流消耗)的度量。

功率需量/电流需量设置参数

参数 数值 描述
方法
  • 热量:Ther

  • 定时滑动区块:t.Sb

  • 定时区块:t.b

  • 定时滚动区块:t.rb

  • 命令同步区块:CS.b

  • 命令同步滚动区块:CS.rb

  • 时钟同步区块:CL.b

  • 时钟同步滚动区块:Cl.rb

注: 命令同步和时钟同步法仅适用于支持 RS-485 通讯的测量仪。

请根据需要选择相应的需量计算方法。

间隔 1 至 60

设置需量间隔,单位为分钟。

子间隔(更新时间) 1 至 60

仅适用于滚动区块方法。

定义需量间隔应等分为多少个次间隔。

时钟同步时间 00:00 – 23:59

仅适用于时钟同步方法(这些方法将需量间隔同步为测量仪的内部时钟)。

定义您要对需量进行同步的时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?