NVE3860503-10

显示屏参数

测量仪显示各种电力系统测量。
测量组 已测量参数
系统测量 Vavg、kVA、F、Iavg、kW、In、PFavg、kVAR、Iunb
相测量 VL-N、VL-L、I、kVA、kW、kVAR、PF、VTHD、ITHD
需量测量 DM、PrsDM、PrdDM、MD
RTC / IO 日期和时间
注: RTC 仅适用于支持 RS-485 通讯的测量仪。

测量仪支持模拟、数字和继电器 IO 功能。

电能读数

kWh (有功电能):流出∕流入

kVAh (视在电能):流出∕流入

kVARh (无功电能):流出∕流入

注: 当 x 1000 LED 亮起时,实际值为显示值乘以 1000。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.