NVE3860503-10

时钟

测量仪支持有功负荷计时器、测量仪操作计时器和负载运行小时数。

有功负荷计时器

有功负荷计时器根据您为负荷计时器的设定值设置所指定的最小电流,显示负荷已运行多长时间。

仅可通过通讯读取有效负荷计时器数据。

测量仪运行计时器

测量仪操作计时器显示测量仪已通电的时间。

负载运行小时数

负载运行小时数根据流出和流入累计电能值显示负荷已经运行的时间。

负载运行小时数计数器位于诊断页面中。运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。这些运行小时数计数器应与能量值一同复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?