NVE3860503-10

输入/输出

本节作为输入和输出安装的补充,提供了有关物理特性和功能的其他信息

输入和输出具有以下变型:

  • PM2125C 双通道模拟输入和输出

  • PM2125C 双通道数字输入和输出

  • PM2125C 双通道数字输入和继电器输出

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?