Mise à niveau du logiciel embarqué à l’aide de l’outil de mise à niveau du logiciel embarqué
ATTENTION |
---|
RISQUE DE DOMMAGES IRRÉVERSIBLES DU PRODUIT
Ne pas interrompre l’alimentation dédiée
auxiliaire pendant la mise à niveau du logiciel embarqué.
Le non-respect de ces instructions peut endommager le
produit de manière irréversible.
|
Si l’appareil est connecté au réseau et configuré avec une adresse IP statique, passez à .
Si l’appareil est connecté au réseau et configuré en mode DHCP :
-
Déconnectez l’appareil du réseau.
-
Sélectionnez la méthode IP Enregistrée.
- Configurez l’appareil avec le port HTTP 80 à l’aide des pages Web ( ION Setup . ) ou via
- Connectez le PC directement à l’appareil et vérifiez que le domaine IP du PC est le même que celui de l’appareil et que l’appareil communique avec le PC (par exemple en effectuant un test ping).
- Ouvrez le fichier Config.csv, contenu dans le package de mise à niveau du logiciel embarqué.
-
Ouvrez Config.csv dans le Bloc-notes et entrez la configuration de l’appareil
dans l’ordre suivant, sans les chevrons <> et sans espace
de part et d’autre des virgules :
<Adresse IP>,<ID esclave Modbus>,<Nom d’utilisateur Webmaster>,<Mot de passe Webmaster>,<Nom d’utilisateur Maître produit>,<Mot de passe Maître produit>.NOTE: Avant d’enregistrer le fichier Config.csv, assurez-vous qu’il ne contient qu’une seule ligne de texte, et que le dernier caractère de cette ligne est bien le mot de passe du Maître-produit sans espace, point, virgule, etc.Exemple : 192.168.0.10,255,utilisateur1,mdp1,mdp2,mdp2
- Enregistrez et fermez le fichier .csv.
- Double-cliquez sur PM5000fwupgrade.exe pour ouvrir l’outil de mise à niveau du logiciel embarqué.
- Sélectionnez . OU cliquez sur l’icône
-
Recherchez et sélectionnez le fichier Config.csv mis à jour. L’outil affiche les informations contenues
dans le fichier config.csv. Passez à l’étape
suivante si ces informations correspondent aux détails ci-dessous :
-
Adresse IP (modifiée dans le fichier .csv )
-
Version actuelle du logiciel embarqué de l’appareil
-
Nom de modèle
-
Statut (example : Firmware upgrade applicable)
NOTE: Si l’outil de mise à niveau du logiciel embarqué affiche un message d’état autre que Firmware upgrade applicable, vérifiez à nouveau la connexion, l’appareil et les détails qui figurent dans le fichier config.csv. -
- Sélectionnez . OU cliquez sur l’icône
-
Cliquez sur pour rechercher et sélectionner
le dernier fichier de logiciel embarqué (.sedp).
Les détails du fichier de logiciel embarqué (VX.Y.Z.sedp) apparaissent.
- Sélectionnez . OU cliquez sur l’icône
-
Un message d’avertissement s’affiche. Assurez-vous
de lire et de comprendre le message. Sélectionnez Yes pour continuer ou No pour
annuler le processus de mise à niveau.
Le processus de mise à niveau du logiciel embarqué commence. En fonction de divers facteurs tels que la vitesse du réseau, la mise à niveau du logiciel embarqué peut durer 10 minutes ou plus.
Une fois le processus de mise à niveau du logiciel embarqué terminé, le message d’état affiche Device upgrade success.
- Connectez-vous à la page Web avec les identifiants utilisateur pour trouver la dernière version mise à niveau du logiciel embarqué à l’onglet Accueil, sous Identification de l’appareil.
-
Si le message d’erreur Device upgrade
failed s’affiche pendant le processus de mise à
niveau du logiciel embarqué :
- Supprimez du PC la copie téléchargée du dernier package de mise à niveau du logiciel embarqué. Téléchargez à nouveau le package à partir de www.se.com et relancez le processus de mise à niveau du logiciel embarqué. Si le problème persiste, contactez le support technique Schneider Electric .
-
Si le processus de mise à niveau du logiciel embarqué
s’interrompt ou ne répond plus (c’est-à-dire
plus de 10 minutes se sont écoulées depuis le début
du processus de mise à niveau et que l’appareil n’a
pas terminé la tentative de mise à niveau) :
-
Coupez l’alimentation auxiliaire de l’appareil
puis rétablissez-la au bout de 10 secondes. Si l’appareil
s’allume normalement et peut établir une communication
Ethernet, relancez le processus de mise à niveau du logiciel
embarqué.
Si le processus de mise à niveau du logiciel embarqué échoue, si l’appareil ne s’allume pas normalement ou si la communication Ethernet n’est pas établie avec l’appareil, contactez le support technique Schneider Electric .
-
Coupez l’alimentation auxiliaire de l’appareil
puis rétablissez-la au bout de 10 secondes. Si l’appareil
s’allume normalement et peut établir une communication
Ethernet, relancez le processus de mise à niveau du logiciel
embarqué.